DOCA0355EN-01

Protección contra tiempo de arranque excesivo

En la tabla se muestra la protección contra tiempo de arranque excesivo para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x0EA6

3751

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Habilitado

0

Ajuste de funciones

0x0EA7

3752

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

100

Retardo

0x0EA8

3753

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: Tecla de restablecimiento

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicación
  • Bit 3: Automático

3

Modo de restablecimiento

0x0EA9

3754

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-60 000
(paso 1)

0

Retardo de restablecimiento automático

0x0EAA

3755

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%IFLC

UINT16

80-300
(paso 1)

100

Umbral de ejecución

0x0EAB-0x0EAC

3756-3757

1

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.