DOCA0355ZH-01

启动超时保护

下表列出了 Modbus RTU 通讯的启动超时保护。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

描述

0x0EA6

3751

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

0

Y

功能设置

0x0EA7

3752

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

1–60000
(步长 1)

100

Y

时间延迟

0x0EA8

3753

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

BITMAP

  • 位 0:复位键

  • 位 1:DI
  • 位 2:通讯
  • 位 3:自动

3

Y

复位模式

0x0EA9

3754

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

0–60000
(步长 1)

0

Y

自动复位延迟

0x0EAA

3755

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

%IFLC

UINT16

80–300
(步长 1)

100

Y

运行阈值

0x0EAB-0x0EAC

3756-3757

1

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.