DOCA0355EN-01

Detección de error de parada del motor

En la tabla se muestra la detección de error de parada del motor para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x0EBE

3775

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Habilitado

0

Ajuste de funciones

0x0EBF

3776

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

1-60 000
(paso 1)

10

Retardo

0x0EC0

3777

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

BITMAP

  • Bit 0: Tecla de restablecimiento

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicación

3

Modo de restablecimiento

0x0EC1

3778

1

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.