DOCA0355IT-01

Rilevamento errore arresto motore

La tabella elenca la rilevazione degli errori di arresto motore per la comunicazione con Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x0EBE

3775

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

0

S

Impostazione della funzione

0x0EBF

3776

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

10

S

Ritardo

0x0EC0

3777

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicazione

3

S

Modalità di ripristino

0x0EC1

3778

1

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.