DOCA0355ZH-01

LTMT HMI 端口设置

下表列出了 Modbus RTU 通讯的 HMI 端口设置。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X 单位

类型

范围 缺省值

Svd

描述

0x112F

4400

1

0x03、0x10

RW

1

UINT16

1–247
(步长 1)

1

Y

节点地址

0x1130

4401

1

0x03、0x10

RW

1

UINT16

0:无

1:奇

2:偶

2

Y

Modbus 奇偶校验

0x1131

4402

1

0x03、0x10

RW

1 bps

UINT16

0:2400

1:4800

2:9600

3:19200

4:38400

5:57600

6:115200

3

Y

波特率

0x1132

4403

1

0x03、0x10

RW

1

UINT16

0:缺省

1:可编程

N

控制键

0x1133

4404

1

0x03、0x10

RW

1

s

UINT16

1–6000
(步长 1)

1

Y

超时

0x1134 4405 1 0x03、0x10 RW BITMAP

0:大端

1:小端

0 Y 字节格式

注: 如果 LTMTCUF control operator unit 连接在 HMI 端口上,则必须按如下方式配置 HMI 端口:
  • 节点地址:1

  • 波特率:19200 bps

  • 奇偶校验:偶

  • 字节顺序:大端

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.