DOCA0355IT-01

Impostazioni porta HMI LTMT

La tabella elenca le impostazioni della porta HMI per la comunicazione Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X Unità

Tipo

Portata Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x112F

4400

1

0x03,0x10

L/S

1

UINT16

1–247
(incrementi di 1)

1

S

Indirizzo del nodo

0x1130

4401

1

0x03,0x10

L/S

1

UINT16

0: Nessuno

1: Dispari

2: Pari

2

S

Parità Modbus

0x1131

4402

1

0x03,0x10

L/S

1 bps

UINT16

0: 2400

1: 4800

2: 9600

3: 19200

4: 38400

5: 57600

6: 115200

3

S

Velocità di trasmissione

0x1132

4403

1

0x03,0x10

L/S

1

UINT16

0: Predefinito

1: Programmabile

N

Tasti di controllo

0x1133

4404

1

0x03,0x10

L/S

1

s

UINT16

1–6000
(incrementi di 1)

1

S

Timeout

0x1134 4405 1 0x03,0x10 L/S BITMAP

0: Big endian

1: Little endian

0 S Formato byte

NOTA: Se LTMTCUF control operator unit è collegato alla porta HMI, la porta HMI deve essere configurata come segue:
  • Indirizzo del nodo: 1

  • Velocità di trasmissione: 19200 bps

  • Parità: Pari

  • Endianness: Big endian

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.