DOCA0355ZH-01

热过载保护

下表列出了 Modbus RTU 通讯的热过载保护。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

描述

0x0DAC

3501

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:报警

  • 2:脱扣

  • 3:报警+脱扣

3

Y

功能设置

0x0DAD

3502

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.01

UINT16

100-150
(步长 5)

115

Y

运行率

0x0DAE

3503

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

5-40
(步长 5)

10

Y

脱扣等级

0x0DAF

3504

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

%TM*

UINT16

80-100
(步长 5)

80

Y

报警级别

0x0DB0

3505

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

BITMAP

  • 位 0:复位键

  • 位 1:DI

  • 位 2:通讯

  • 位 3:自动

8

Y

复位模式*

0x0DB1

3506

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

%TM*

UINT16

30-95
(步长 5)

90

Y

热复位级别

0x0DB2

3507

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

%TM*

UINT16

5-100
(步长 5)

90

Y

启动禁止级别

0x0DB3

3508

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

0

Y

冷却功能

0x0DB4

3509

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

0–60000
(步长 1)

0

Y

冷却时间

0x0DB5

3510

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

0

Y

暂停功能

0x0DB6

3511

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

0–60000
(步长 1)

0

Y

暂停时间

0x0DB7

3512

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

0

Y

阻滞功能

0x0DB8

3513

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

%TM*

UINT16

80-95
(步长 5)

80

Y

阻滞级别

0x0DB9

3514

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

0–60000
(步长 1)

0

Y

阻滞时间

0x0DBA

3515

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

0

Y

辅助风扇

0x0DBB

3516

3

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.