DOCA0355IT-01

Impostazioni di data e ora

TeSys Tera system dispone di un orologio interno e ricorda la data e l'ora per 12 ore senza alimentazione.

La tabella elenca le impostazioni di data e ora per la comunicazione Modbus RTU.

NOTA: Per scrivere data e ora, aggiornare il valore del registro data e ora (4420) a 1.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X Unità

Tipo

Portata Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x113B

4412

1

0x03,
0x10

L/S

1

UINT16

1–31
(incrementi di 1)

1

S

Data

0x113C

4413

1

0x03,
0x10

L/S

1

UINT16

1–12
(incrementi di 1)

1

S

Mese

0x113D

4414

1

0x03,
0x10

L/S

1

UINT16

2000–2099
(incrementi di 1)

2016

S

Anno

0x113E

4415

1

0x03,
0x10

L/S

1

UINT16

0–23
(incrementi di 1)

0

S

Ora

0x113F

4416

1

0x03,
0x10

L/S

1

UINT16

0–59
(incrementi di 1)

0

S

Minuto

0x1140

4417

1

0x03,
0x10

L/S

1

UINT16

0–59
(incrementi di 1)

0

S

Secondo

0x1141

4418

2

Riservato

0x1143

4420

1

0x03,
0x10

L/S

1

UINT16

0–1

0

N

Aggiorna data e ora

Scrivere data e ora nei seguenti registri di mantenimento Modbus con indirizzo 4412, codice funzione 16 (registri di mantenimento multipli) e numero di registro 9.

Ad esempio, per aggiornare al 01-gen-2023 12:00:00, i valori di registro devono essere nel formato seguente:

Nome del parametro Registro Dati di esempio Formato dei dati (big endian)

Data

4412

1 0x0001

Mese

4413

1 0x0001

Anno

4414

2023 0x07E7

Ora

4415

12 0x000C

Minuto

4416

0 0x0000

Secondo

4417

0 0x0000

Riservato

4418

0 0x0000

Aggiorna RTC

4420

0 0x0001

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.