DOCA0355IT-01

Disinnesto terra calcolato

La tabella elenca il disinnesto terra calcolato per la comunicazione Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x0DE0

3553

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Allarme
  • 2: Disinnesto
  • 3: Allarme e disinnesto

2

S

Impostazione della funzione

0x0DE1

3554

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

%IFLC

UINT16

10–500
(incrementi di 1)

20

S

Pickup

0x0DE2

3555

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,010–10

s

UINT16

5–60000
(incrementi di 1)

20

S

Ritardo

0x0DE3

3556

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

%IFLC

UINT16

10–500
(incrementi di 1)

20

S

Soglia di allarme

0x0DE4

3557

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicazione
  • Bit 3: Auto

3

S

Modalità di ripristino

0x0DE5

3558

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Ritardo autoreset

0x0DE6

3559

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

0

N

Funzionamento all'avviamento motore

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.