DOCA0355IT-01

Protezione termica

La tabella elenca la protezione di temperatura per LTMT main unit.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x0ECD

3790

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Allarme

  • 2: Disinnesto

  • 3: Allarme + disinnesto

0

S

Impostazione della funzione

0x0ECE

3791

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

°C

UINT16

250–1800
(incrementi di 1)

1300

S

Pickup PT100*

F

770-3560
(incrementi di 1)

0x0ECF

3792

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

Ω

UINT16

2700–4000
(incrementi di 1)

2700

S

Pickup PTC

0x0ED0

3793

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

Ω

UINT16

1600–2300
(incrementi di 1)

1600

S

Reset pickup PTC

0x0ED1

3794

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

s

UINT16

1–60000
(incrementi di 1)

10

S

Ritardo

0x0ED2

3795

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

°C

UINT16

250–1800
(incrementi di 1)

1300

S

Livello di allarme PT100*

F

770-3560
(incrementi di 1)

0x0ED3

3796

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

BITMAP

  • Bit 0: Tasto di reset

  • Bit 1: DI
  • Bit 2: Comunicazione
  • Bit 3: Auto

3

S

Modalità di ripristino

0x0ED4

3797

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0,1

UINT16

0–60000
(incrementi di 1)

0

S

Ritardo autoreset

0x0ED5

3798

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

0

UINT16

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.