DOCA0355IT-01

Numero massimo di avvii

La tabella elenca il numero massimo di avviamenti per la comunicazione con Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X

Unità

Tipo

Portata

Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x0EB6

3767

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

  • 0: Disabilita

  • 1: Abilita

1

S

Impostazione della funzione

0x0EB7

3768

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16

1–30
(incrementi di 1)

6

S

Avviamenti permissivi

0x0EB8

3769

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

min

UINT16

15–60
(incrementi di 1)

30

S

Tempo di riferimento

0x0EB9

3770

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

min

UINT16

1–120
(incrementi di 1)

5

S

Periodo di inibizione

0x0EBA

3771

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

min

UINT16

0–120
(incrementi di 1)

0

S

Tempo tra gli avviamenti

0x0EBB

3772

2

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.