DOCA0355IT-01

Configurazione del dispositivo

La tabella elenca la configurazione del dispositivo per la comunicazione Modbus RTU.

Indirizzo

Registro

N.

Codice funzione

L/S

X Unità

Tipo

Portata Valore predefinito

Backup

Descrizione

0x1117

4376

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16 1–15

8

S Tipo LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module

0x1118

4377

1

Riservato

0x1119

4378

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16 0–8

0

S Tipo LTMT Expansion Unit 1

0x111B

4380

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16 0–8

0

S Tipo LTMT Expansion Unit 2

0x111D

4382

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16 0–8

0

S Tipo LTMT Expansion Unit 3

0x111F

4384

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16 0–8

0

S Tipo LTMT Expansion Unit 4

0x1121

4386

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16 0–8

0

S Tipo LTMT Expansion Unit 5

0x1123

4388

1

0x03,
0x06,
0x10

L/S

1

UINT16 0–2

0

S

Tipo sensore temperatura LTMT main unit*:

  • 0: Nessuno

  • 1: PT100

  • 2: PTC binario

0x1124

4389–4393

5

Riservato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.