DOCA0355ZH-01

设备配置

下表列出了 Modbus RTU 通讯的设备配置。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X 单位

类型

范围 缺省值

Svd

描述

0x1117

4376

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16 1–15

8

Y LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module 类型

0x1118

4377

1

保留

0x1119

4378

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16 0–8

0

Y LTMT Expansion Unit 1 类型

0x111B

4380

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16 0–8

0

Y LTMT Expansion Unit 2 类型

0x111D

4382

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16 0–8

0

Y LTMT Expansion Unit 3 类型

0x111F

4384

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16 0–8

0

Y LTMT Expansion Unit 4 类型

0x1121

4386

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16 0–8

0

Y LTMT Expansion Unit 5 类型

0x1123

4388

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16 0-2

0

Y

LTMT main unit 温度传感器类型*

  • 0:无

  • 1:PT100

  • 2:二进制 PTC

0x1124

4389-4393

5

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.