DOCA0355EN-01

Configuración del dispositivo

En la tabla se muestra la configuración del dispositivo para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X Unidad

Tipo

Rango Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x1117

4376

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16 1-15

8

Tipo de LTMTCT/LTMTCTV sensor module

0x1118

4377

1

Reservado

0x1119

4378

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16 0-8

0

Tipo de LTMT expansion unit 1

0x111B

4380

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16 0-8

0

Tipo de LTMT expansion unit 2

0x111D

4382

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16 0-8

0

Tipo de LTMT expansion unit 3

0x111F

4384

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16 0-8

0

Tipo de LTMT expansion unit 4

0x1121

4386

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16 0-8

0

Tipo de LTMT expansion unit 5

0x1123

4388

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16 0-2

0

LTMT main unit Tipo de sensor de temperatura*:

  • 0: Ninguno

  • 1: PT100

  • 2: PTC binario

0x1124

4389-4393

5

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.