DOCA0355EN-01

Ajustes de salidas digitales

Descripción

El TeSys Tera system admite un máximo de 13 salidas digitales:

  • Tres salidas digitales en la LTMT main unit.

  • Hasta 10 salidas digitales con LTMT expansion modules.

Cada ajuste de salida digital está formado por cinco registros. El orden y la descripción de los ajustes para la salida digital 1 son válidos para las demás salidas digitales.

Dirección

Registro

N.º

Descripción

0x1211

4626

5

Ajustes de la salida digital 1

DO 1 en LTMT main unit

0x1216

4631

5

Ajustes de la salida digital 2

DO 2 en LTMT main unit

0x121B

4636

5

Ajustes de la salida digital 3

DO 3 en LTMT main unit

0x1220

4641

5

Ajustes de la salida digital 4

DO 4 en LTMT expansion module

0x1225

4646

5

Ajustes de la salida digital 5

DO 5 en LTMT expansion module

0x122A

4651

5

Ajustes de la salida digital 6

DO 6 en LTMT expansion module

0x122F

4656

5

Ajustes de la salida digital 7

DO 7 en LTMT expansion module

0x1234

4661

5

Ajustes de la salida digital 8

DO 8 en LTMT expansion module

0x1239

4666

5

Ajustes de la salida digital 9

DO 9 en LTMT expansion module

0x123E

4671

5

Ajustes de la salida digital 10

DO 10 en LTMT expansion module

0x1242

4675

5

Ajustes de la salida digital 11

DO 11 en LTMT expansion module

0x1243

4676

5

Ajustes de la salida digital 12

DO 12 en LTMT expansion module

0x1248

4681

5

Ajustes de la salida digital 13

DO 13 en LTMT expansion module

0x124D

4686

5

Reservado

Los ajustes de las tres salidas digitales en la LTMT main unit corresponden a los ajustes de la salida digital 1 a la salida digital 3.

Los ajustes de las salidas digitales en una LTMT expansion module están definidos de acuerdo con la configuración de la unidad de expansión.

Ejemplo: Si el TeSys Tera system está compuesto por:

  • Una LTMT main unit

  • Una unidad de expansión LTMTIN42 BD/FM con dos salidas digitales, configurada como unidad de expansión 1

Entonces,

  • Los ajustes de la salida digital 1 a la salida digital 3 son válidos para DO1 a DO3 en la LTMT main unit

  • Los ajustes de salida digital 4 y salida digital 5 son válidos para DO4 y DO5 en la unidad de expansión LTMTIN42 BD/FM

Ajustes de la salida digital 1

En la tabla se muestran los registros para los ajustes de la salida digital.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X Unidad

Tipo

Rango Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x1211 4626 1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0: Activa alta

1: Activa baja

0

Tipo de activación de la salida digital 1

0x1212 4627 1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0-65 535
(paso 1)

504

Origen de entrada de salida digital 1
0x1213 4628 1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0-12
(paso 1)

7

Etiqueta de la salida digital 1
0x1214 4629 1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

0: Nivel

1: Pulso

0

Tipo de salida de la salida digital 1
0x1215 4630 1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1 ms UINT16

0-60 000
(paso 10)

0

Tiempo de pulso de la salida digital 1

Etiqueta de salida digital

En la tabla se muestran las fuentes de salidas para los ajustes de salidas digitales.

Valor del registro Etiqueta de salida digital

0

Otro

1

Device internal DO

2

Trip DO

3

Alarm DO

4

Pickup DO

5

Inhibit DO

6

Block OP

7

CNTR OP 1

8

CNTR OP 2

9

CNTR OP 3

10

CNTR OP 4

11

CNTR OP 5

12

CNTR OP 6

Origen de entrada de salida digital

En la tabla se muestran las fuentes de entrada de salidas para los ajustes de salidas digitales.

Valor del registro

Origen de entrada de salida digital

0

Ninguno

1

Fijo 0

2

Fijo 1

3-6

Reservado

7

Botón de restablecimiento en la LTMT main unit

8

DI 1

9

DI 2

10

DI 3

11

DI 4

12

DI 5

13

DI 6

14

DI 7

15

DI 8

16

DI 9

17

DI 10

18

DI 11

19

DI 12

20

DI 13

21

DI 14

22

DI 15

23

DI 16

24

DI 17

25

DI 18

26

DI 19

27

DI 20

28

DI 21

29

DI 22

30

DI 23

31

DI 24

32-39

Reservado

40

DO 1

41

DO 2

42

DO 3

43

DO 4

44

DO 5

45

DO 6

46

DO 7

47

DO 8

48

DO 9

49

DO 10

50

DO 11

51

DO 12

52

DO 13

53-231

Reservado

232

Estado de activación

233

Estado de alarma

234

Estado de disparo

235

Detección de error de parada del motor

236

Reservado

237

Salida de bloqueo

238-247

Reservado

248

Parada del motor

249

Arranque del motor

250

Marcha del motor

251

Inhibición del motor

252-263

Reservado

264

Alarma de sobrecarga térmica

265

Alarma de rotor bloqueado

266

Alarma de rotor parado

267

Alarma de sobrecorriente de tiempo definido

268

Alarma de sobrecorriente inversa normal

269

Alarma de sobrecorriente de tiempo breve

270

Alarma de corriente de tierra calculada

271

Alarma de corriente de tierra medida

272

Alarma de infracorriente

273

Alarma de desequilibrio de corriente

274

Alarma de pérdida de fase de corriente

275

Alarma de inversión de fase de corriente

276

Alarma de subtensión

277

Alarma de sobretensión

278

Alarma de pérdida de tensión en fase

279

Alarma de desequilibrio de tensión

280

Alarma de inversión de tensión en fase

281

Alarma de baja frecuencia

282

Alarma de sobrefrecuencia

283

Reservado

284

Alarma de pérdida de comunicación

285

Alarma de sobretemperatura

286

Alarma de potencia insuficiente

287

Alarma de potencia excesiva

288

Alarma de factor de potencia insuficiente

289-290

Reservado

291

Alarma de pérdida de comunicación de HMI

292-295

Reservado

296

Activación por sobrecarga térmica

297

Activación por rotor bloqueado

298

Activación por rotor parado

299

Activación por sobrecorriente de tiempo definido

300

Activación por sobrecorriente inversa normal

301

Activación por sobrecorriente de tiempo breve

302

Activación por corriente de tierra calculada

303

Activación por corriente de tierra medida

304

Activación por infracorriente

305

Activación por desequilibrio de corriente

306

Activación por pérdida de fase de corriente

307

Activación por inversión de fase de corriente

308

Activación por subtensión

309

Activación por sobretensión

310

Activación por pérdida de tensión en fase

311

Activación por desequilibrio de tensión

312

Activación por inversión de tensión en fase

313

Activación por baja frecuencia

314

Activación por sobrefrecuencia

315

Activación por tiempo de arranque excesivo

316

Activación por pérdida de comunicación

317

Activación por sobretemperatura

318

Activación por potencia insuficiente

319

Activación por potencia excesiva

320

Activación por factor de potencia insuficiente

321

Reservado

322

Activación interna del dispositivo

323

Activación por pérdida de comunicación de HMI

324-327

Reservado

328

Disparo por sobrecarga térmica

329

Disparo por rotor bloqueado

330

Disparo por rotor parado

331

Disparo por sobrecorriente de tiempo definido

332

Disparo por sobrecorriente inversa normal

333

Disparo por sobrecorriente de tiempo breve

334

Disparo por corriente de tierra calculada

335

Disparo por corriente de tierra medida

336

Disparo por infracorriente

337

Disparo por desequilibrio de corriente

338

Disparo por pérdida de fase de corriente

339

Disparo por inversión de fase de corriente

340

Disparo por subtensión

341

Disparo por sobretensión

342

Disparo por pérdida de tensión en fase

343

Disparo por desequilibrio de tensión

344

Disparo por inversión de tensión en fase

345

Disparo por baja frecuencia

346

Disparo por sobrefrecuencia

347

Disparo por tiempo de arranque excesivo

348

Disparo por pérdida de comunicación

349

Disparo por sobretemperatura

350

Disparo por potencia insuficiente

351

Disparo por potencia excesiva

352

Disparo por factor de potencia insuficiente

353

Reservado

354

Disparo interno del dispositivo

355

Disparo por pérdida de comunicación de HMI

356-359

Reservado

360

Alarma de enclavamiento 1

361

Alarma de enclavamiento 2

362

Alarma de enclavamiento 3

363

Alarma de enclavamiento 4

364

Alarma de enclavamiento 5

365

Alarma de enclavamiento 6

366

Alarma de enclavamiento 7

367

Alarma de enclavamiento 8

368

Alarma de enclavamiento 9

369

Alarma de enclavamiento 10

370

Alarma de enclavamiento 11

371

Alarma de enclavamiento 12

372-375

Reservado

376

Activación por enclavamiento 1

377

Activación por enclavamiento 2

378

Activación por enclavamiento 3

379

Activación por enclavamiento 4

380

Activación por enclavamiento 5

381

Activación por enclavamiento 6

382

Activación por enclavamiento 7

383

Activación por enclavamiento 8

384

Activación por enclavamiento 9

385

Activación por enclavamiento 10

386

Activación por enclavamiento 11

387

Activación por enclavamiento 12

388-391

Reservado

392

Disparo por enclavamiento 1

393

Disparo por enclavamiento 2

394

Disparo por enclavamiento 3

395

Disparo por enclavamiento 4

396

Disparo por enclavamiento 5

397

Disparo por enclavamiento 6

398

Disparo por enclavamiento 7

399

Disparo por enclavamiento 8

400

Disparo por enclavamiento 9

401

Disparo por enclavamiento 10

402

Disparo por enclavamiento 11

403

Disparo por enclavamiento 12

404-407

Reservado

408

Alarma AI1

409

Alarma AI2

410

Alarma AI3

411

Alarma AI4

412-423

Reservado

424

Activación AI1

425

Activación AI2

426

Activación AI3

427

Activación AI4

428-439

Reservado

440

Disparo AI1

441

Disparo AI2

442

Disparo AI3

443

Disparo AI4

444-503

Reservado

504

Salida del contactor 1

505

Salida del contactor 2

506

Salida del contactor 3

507

Salida del contactor 4

508

Salida del contactor 5

509-535

Reservado

536

Motor en marcha hacia delante

537

Motor en marcha inversa

538

Motor en marcha rápida

539

Motor en marcha inversa rápida

540

Motor en marcha en estrella (hacia adelante)

541

Motor en marcha en triángulo (hacia adelante)

542

Motor en marcha en estrella (hacia atrás)

543

Motor en marcha en triángulo (hacia atrás)

544

Motor en cambio estrella-triángulo (hacia adelante)

545

Motor en cambio estrella-triángulo (hacia atrás)

546

Tiempo de enclavamiento activo

547

Pausa de cambio activa

548-551

Reservado

552

Estado - Comando permisivo 1

553

Estado - Comando permisivo 2

554

Estado - Comando permisivo 3

555

Estado - Comando permisivo 4

556

Estado - Comando permisivo 5

557

Estado - Comando permisivo 6

558

Estado - Comando permisivo 7

559

Estado - Comando permisivo 8

560-583

Reservado

584

Sin inhibición de tensión

585

Inhibición de subtensión

586

Inhibición de disparo

587

Inhibición térmica

588

Inhibición de arranques máximos

589

Inhibición de enclavamiento 1

590

Inhibición de enclavamiento 2

591

Inhibición de enclavamiento 3

592

Inhibición de enclavamiento 4

593

Inhibición de enclavamiento 5

594

Inhibición de enclavamiento 6

595

Inhibición de enclavamiento 7

596

Inhibición de enclavamiento 8

597

Inhibición de enclavamiento 9

598

Inhibición de enclavamiento 10

599

Inhibición de enclavamiento 11

600

Inhibición de enclavamiento 12

601

Inhibición de parada de DI local

602

Inhibición de parada de DI remota

603

Inhibición de parada de comunicación

604

Inhibición de parada forzada

605

Inhibición de antirretroceso

606

Reservado

607

Inhibición de cambio de dirección

608

Inhibición de cambio de velocidad

609

Inhibición de parada personalizada

610-615

Reservado

616

Error de comunicación del módulo sensor detectado

617

Error de comunicación de la unidad de expansión detectado

618

Reservado

619

Error de interfaz EEPROM detectado

620

Error de suma de comprobación de EEPROM detectado

621

Error de configuración detectado

622

Reservado

623

Error grave de temperatura interna detectado

624

Tiempo de espera del watchdog detectado

625-627

Reservado

628

Desbordamiento del registro de energía

629

Error detectado durante la inicialización de la unidad de expansión

630

Error de inicialización del RTC detectado

631

Error leve de temperatura interna detectado

632-647

Reservado

648

Tiempo de espera del watchdog SM detectado

649

Error de conversión de ADC detectado

650

Error de memoria flash detectado

651

Reservado

652

Configuración de tensión no detectada

653

Reservado

654

Error de calibración detectado

655

Error de medición de VL1 detectado

656

Error de medición de VL2 detectado

657

Error de medición de VL3 detectado

658

Error de medición de ganancia baja de IL1 detectado

659

Error de medición de ganancia alta de IL1 detectado

660

Error de medición de ganancia baja de IL2 detectado

661

Error de medición de ganancia alta de IL2 detectado

662

Error de medición de ganancia baja de IL3 detectado

663

Detección de error de medición de ganancia alta de IL3

664-679

Reservado

680

Puerto Modbus RTU/Profibus: sin comunicación

681

Puerto HMI: sin comunicación

682-65 535

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.