DOCA0355ZH-01

数字量输出设置

描述

TeSys Tera system 支持最多 13 个数字量输出:

  • LTMT main unit 上三个数字量输出。

  • LTMT expansion modules 有最多 10 个数字量输出。

每个数字量输出设置都包含 5 个寄存器。数字量输出 1 的设置顺序和描述也适用于其他数字量输出。

地址

寄存器

数量

描述

0x1211

4626

5

数字量输出 1 设置

LTMT main unit 上的 DO 1 打开

0x1216

4631

5

数字量输出 2 设置

LTMT main unit 上的 DO 2 打开

0x121B

4636

5

数字量输出 3 设置

LTMT main unit 上的 DO 3 打开

0x1220

4641

5

数字量输出 4 设置

LTMT expansion module 上的 DO 4 打开

0x1225

4646

5

数字量输出 5 设置

LTMT expansion module 上的 DO 5 打开

0x122A

4651

5

数字量输出 6 设置

LTMT expansion module 上的 DO 6 打开

0x122F

4656

5

数字量输出 7 设置

LTMT expansion module 上的 DO 7 打开

0x1234

4661

5

数字量输出 8 设置

LTMT expansion module 上的 DO 8 打开

0x1239

4666

5

数字量输出 9 设置

LTMT expansion module 上的 DO 9 打开

0x123E

4671

5

数字量输出 10 设置

LTMT expansion module 上的 DO 10 打开

0x1242

4675

5

数字量输出 11 设置

LTMT expansion module 上的 DO 11 打开

0x1243

4676

5

数字量输出 12 设置

LTMT expansion module 上的 DO 12 打开

0x1248

4681

5

数字量输出 13 设置

LTMT expansion module 上的 DO 13 打开

0x124D

4686

5

保留

LTMT main unit 上的三个数字量输出的设置对应于数字量输出 1 到数字量输出 3 的设置。

LTMT expansion module 上的数字量输出的设置根据 Expansion Unit 配置进行定义。

示例:如果 TeSys Tera system 由以下组件组成:

  • 一个 LTMT main unit

  • 一个 LTMTIN42 BD/FM Expansion Unit,其具有两个数字量输出,配置为 Expansion Unit 1

  • 数字量输出 1 设置到数字量输出 3 设置适用于 LTMT main unit 上的 DO1 至 DO3

  • 数字量输出 4 设置和数字量输出 5 设置适用于 LTMTIN42 BD/FM Expansion Unit 上的 DO4 和 DO5

数字量输出 1 设置

下表列出了适用于数字量输出设置的寄存器。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X 单位

类型

范围 缺省值

Svd

描述

0x1211 4626 1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

0:高位激活

1:低位激活

0

Y

数字量输出 1 激活类型

0x1212 4627 1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

0-65535
(步长 1)

504

Y

数字量输出 1 输入源
0x1213 4628 1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

0-12
(步长 1)

7

Y

数字量输出 1 标签
0x1214 4629 1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

0:级别

1:脉冲

0

Y

数字量输出 1 输出类型
0x1215 4630 1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1 ms UINT16

0-60000
(步长 10)

0

Y

数字量输出 1 脉冲时间

数字量输出标签

下表列出了数字量输出设置的输出源。

寄存器值 数字量输出标签

0

其他

1

设备内部 DO

2

脱扣 DO

3

报警 DO

4

吸合 DO

5

禁止 DO

6

功能块 OP

7

CNTR OP 1

8

CNTR OP 2

9

CNTR OP 3

10

CNTR OP 4

11

CNTR OP 5

12

CNTR OP 6

数字量输出输入源

下表列出了数字量输出设置的输出输入源。

寄存器值

数字量输出输入源

0

1

固定 0

2

固定 1

3–6

保留

7

LTMT main unit 上的复位按钮

8

DI 1

9

DI 2

10

DI 3

11

DI 4

12

DI 5

13

DI 6

14

DI 7

15

DI 8

16

DI 9

17

DI 10

18

DI 11

19

DI 12

20

DI 13

21

DI 14

22

DI 15

23

DI 16

24

DI 17

25

DI 18

26

DI 19

27

DI 20

28

DI 21

29

DI 22

30

DI 23

31

DI 24

32–39

保留

40

DO 1

41

DO 2

42

DO 3

43

DO 4

44

DO 5

45

DO 6

46

DO 7

47

DO 8

48

DO 9

49

DO 10

50

DO 11

51

DO 12

52

DO 13

53–231

保留

232

吸合状态

233

报警状态

234

脱扣状态

235

电机停止错误检测

236

保留

237

功能块输出

238–247

保留

248

电机停止

249

电机启动

250

电机运行

251

电机禁止

252–263

保留

264

热过载报警

265

锁定转子报警

266

堵转转子报警

267

定时限过流报警

268

反时限过流报警

269

短延时过流报警

270

算得接地电流报警

271

测得接地电流报警

272

欠流报警

273

电流不平衡报警

274

电流相失相报警

275

电流相反相报警

276

欠压报警

277

过压报警

278

电压相失相报警

279

电压不平衡报警

280

电压相反相报警

281

欠频报警

282

过频报警

283

保留

284

通讯丢失报警

285

过热报警

286

欠功率报警

287

过功率报警

288

欠功率因数报警

289–290

保留

291

HMI 通讯丢失报警

292–295

保留

296

热过载吸合

297

锁定转子吸合

298

堵转转子吸合

299

定时限过流吸合

300

反时限过流吸合

301

短延时过流吸合

302

算得接地电流吸合

303

测得接地电流吸合

304

欠流吸合

305

电流不平衡吸合

306

电流相失相吸合

307

电流相反相吸合

308

欠压吸合

309

过压吸合

310

电压相失相吸合

311

电压不平衡吸合

312

电压相反相吸合

313

欠频吸合

314

过频吸合

315

启动超时吸合

316

通讯丢失吸合

317

过热吸合

318

欠功率吸合

319

过功率吸合

320

欠功率因数吸合

321

保留

322

设备内部吸合

323

HMI 通讯丢失吸合

324–327

保留

328

热过载脱扣

329

锁定转子脱扣

330

堵转转子脱扣

331

定时限过流脱扣

332

反时限过流脱扣

333

短延时过流脱扣

334

算得接地电流脱扣

335

测得接地电流脱扣

336

欠流脱扣

337

电流不平衡脱扣

338

电流相失相脱扣

339

电流相反相脱扣

340

欠压脱扣

341

过压脱扣

342

电压相失相脱扣

343

电压不平衡脱扣

344

电压相反相脱扣

345

欠频脱扣

346

过频脱扣

347

启动超时脱扣

348

通讯丢失脱扣

349

过热脱扣

350

欠功率脱扣

351

过功率脱扣

352

欠功率因数脱扣

353

保留

354

设备内部脱扣

355

HMI 通讯丢失脱扣

356–359

保留

360

联锁 1 报警

361

联锁 2 报警

362

联锁 3 报警

363

联锁 4 报警

364

联锁 5 报警

365

联锁 6 报警

366

联锁 7 报警

367

联锁 8 报警

368

联锁 9 报警

369

联锁 10 报警

370

联锁 11 报警

371

联锁 12 报警

372–375

保留

376

联锁 1 吸合

377

联锁 2 吸合

378

联锁 3 吸合

379

联锁 4 吸合

380

联锁 5 吸合

381

联锁 6 吸合

382

联锁 7 吸合

383

联锁 8 吸合

384

联锁 9 吸合

385

联锁 10 吸合

386

联锁 11 吸合

387

联锁 12 吸合

388-391

保留

392

联锁 1 脱扣

393

联锁 2 脱扣

394

联锁 3 脱扣

395

联锁 4 脱扣

396

联锁 5 脱扣

397

联锁 6 脱扣

398

联锁 7 脱扣

399

联锁 8 脱扣

400

联锁 9 脱扣

401

联锁 10 脱扣

402

联锁 11 脱扣

403

联锁 12 脱扣

404-407

保留

408

AI1 报警

409

AI2 报警

410

AI3 报警

411

AI4 报警

412-423

保留

424

AI1 吸合

425

AI2 吸合

426

AI3 吸合

427

AI4 吸合

428-439

保留

440

AI1 脱扣

441

AI2 脱扣

442

AI3 脱扣

443

AI4 脱扣

444-503

保留

504

接触器输出 1

505

接触器输出 2

506

接触器输出 3

507

接触器输出 4

508

接触器输出 5

509-535

保留

536

电机正向运行

537

电机反向运行

538

电机快速正向运行

539

电机快速反向运行

540

电机以星形接法运行(正向)

541

电机以三角形接法运行(正向)

542

电机以星形接法运行(反向)

543

电机以三角形接法运行(反向)

544

电机采用星三角转换(正向)

545

电机采用星三角转换(反向)

546

联锁时间已激活

547

转换暂停已激活

548-551

保留

552

状态 - 允许命令 1

553

状态 - 允许命令 2

554

状态 - 允许命令 3

555

状态 - 允许命令 4

556

状态 - 允许命令 5

557

状态 - 允许命令 6

558

状态 - 允许命令 7

559

状态 - 允许命令 8

560-583

保留

584

无电压禁止

585

欠压禁止

586

脱扣禁止

587

热禁止

588

最大启动次数禁止

589

联锁 1 禁止

590

联锁 2 禁止

591

联锁 3 禁止

592

联锁 4 禁止

593

联锁 5 禁止

594

联锁 6 禁止

595

联锁 7 禁止

596

联锁 8 禁止

597

联锁 9 禁止

598

联锁 10 禁止

599

联锁 11 禁止

600

联锁 12 禁止

601

本地 DI 停止禁止

602

远程 DI 停止禁止

603

通讯停止禁止

604

强制停止禁止

605

防逆转禁止

606

保留

607

方向变化禁止

608

速度变化禁止

609

自定义停止禁止

610-615

保留

616

检测到传感器模块通讯错误

617

检测到 Expansion Unit 通讯错误

618

保留

619

检测到 EEPROM 接口错误

620

检测到 EEPROM 校验和错误

621

检测到配置错误

622

保留

623

检测到内部温度重大错误

624

检测到警戒时钟超时

625-627

保留

628

电能寄存器溢出

629

在 Expansion Unit 初始化期间检测到错误

630

检测到 RTC 初始化错误

631

检测到内部温度微小错误

632-647

保留

648

检测到 SM 警戒时钟超时

649

检测到 ADC 转换错误

650

检测到闪存错误

651

保留

652

未检测到电压配置

653

保留

654

检测到校准错误

655

检测到 VL1 测量错误

656

检测到 VL2 测量错误

657

检测到 VL3 测量错误

658

检测到 IL1 低增益测量错误

659

检测到 IL1 高增益测量错误

660

检测到 IL2 低增益测量错误

661

检测到 IL2 高增益测量错误

662

检测到 IL3 低增益测量错误

663

检测到 IL3 高增益测量错误

664–679

保留

680

Modbus RTU/Profibus 端口 - 无通讯

681

HMI 端口 - 无通讯

682–65535

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.