采用 Modbus RTU 协议的 LTMT Main Unit
概述
采用 Modbus RTU 协议的 LTMT main unit 的正面配有两种 Modbus RTU 通讯连接器类型:
-
插入式 4 端子连接器
-
用于 RJ45 连接的 HMI 端口
通讯连接器遵循 Modbus RTU 互操作性标准。建议使用 Modbus RTU 4 端子连接器。它允许菊花链和点到点连接。HMI 端口仅允许点到点连接。
-
终端连接端口
-
HMI 端口
描述
|
A |
数字量输入端子 |
| B |
用于 Expansion Unit 连接的 RJ45 端口 |
| C |
用于 HMI 连接或 Modbus RTU 通讯的 RJ45 端口 |
| D | Modbus RTU 通讯开放式连接器 |
|
E |
温度输入端子 |
| F |
电源端子 |
| G |
产品信息页的对应二维码 |
| H |
测试/复位按钮 |
| I | 状态 LED |
| J |
数字量输出端子 |