DOCA0355ZH-01

计算接地脱扣

下表列出了 Modbus RTU 通讯的计算接地脱扣。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

描述

0x0DE0

3553

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:报警
  • 2:脱扣
  • 3:报警和脱扣

2

Y

功能设置

0x0DE1

3554

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

%IFLC

UINT16

10–500
(步长 1)

20

Y

吸合

0x0DE2

3555

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.010-10

s

UINT16

5–60000
(步长 1)

20

Y

时间延迟

0x0DE3

3556

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

%IFLC

UINT16

10–500
(步长 1)

20

Y

报警级别

0x0DE4

3557

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

BITMAP

  • 位 0:复位键

  • 位 1:DI
  • 位 2:通讯
  • 位 3:自动

3

Y

复位模式

0x0DE5

3558

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

0–60000
(步长 1)

0

Y

自动复位延迟

0x0DE6

3559

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

0

N

电机启动时运行

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.