DOCA0355ZH-01

温度保护

下表列出了 LTMT main unit 的温度保护。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

描述

0x0ECD

3790

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:报警

  • 2:脱扣

  • 3:报警+脱扣

0

Y

功能设置

0x0ECE

3791

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

°C

UINT16

250–1800
(步长 1)

1300

Y

PT100 吸合*

F

770-3560
(步长 1)

0x0ECF

3792

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

Ω

UINT16

2700–4000
(步长 1)

2700

Y

PTC 吸合

0x0ED0

3793

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

Ω

UINT16

1600–2300
(步长 1)

1600

Y

PTC 吸合复位

0x0ED1

3794

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

s

UINT16

1–60000
(步长 1)

10

Y

时间延迟

0x0ED2

3795

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

°C

UINT16

250–1800
(步长 1)

1300

Y

PT100 报警水平*

F

770-3560
(步长 1)

0x0ED3

3796

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

BITMAP

  • 位 0:复位键

  • 位 1:DI
  • 位 2:通讯
  • 位 3:自动

3

Y

复位模式

0x0ED4

3797

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

UINT16

0–60000
(步长 1)

0

Y

自动复位延迟

0x0ED5

3798

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0

UINT16

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.