DOCA0355ZH-01

最大启动次数

下表列出了 Modbus RTU 通讯的最大启动次数。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

描述

0x0EB6

3767

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

1

Y

功能设置

0x0EB7

3768

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

1–30
(步长 1)

6

Y

允许启动次数

0x0EB8

3769

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

min

UINT16

15–60
(步长 1)

30

Y

参考时间

0x0EB9

3770

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

min

UINT16

1–120
(步长 1)

5

Y

禁止时长

0x0EBA

3771

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

min

UINT16

0–120
(步长 1)

0

Y

启动间隔时间

0x0EBB

3772

2

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.