DOCA0355ZH-01

设备内部

下表列出了 Modbus RTU 通讯的设备内部状态。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X

单位

类型

范围

缺省值

Svd

描述

 

3780

1

 

RW

1

UINT16

  • 0:禁用

  • 1:启用

1

Y

功能

0x0EC4

3781

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.1

UINT16

1–60000
(步长 1)

10

Y

时间延迟

0x0EC5

3782

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

BITMAP

  • 位 0:复位键

  • 位 1:DI
  • 位 2:通讯

3

Y

复位模式

0x0EC6-0x0EC7

3783-3784

1

0

保留

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.