DOCA0355ZH-01

启动器设置

下表列出了 Modbus RTU 通讯的启动器设置。

地址

寄存器

数量

功能代码

RW

X 单位

类型

范围 缺省值

Svd

描述

0x1144

4421

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

0:电机

1:加热器

0

Y

负载类型

0x1145

4422

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

0–10
(步长 1)

1

Y

启动器类型

0x1146

4423

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

0:禁用

1:HMI

2:DI

3:通讯

0

Y

模式选择

0x1147

4424

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

BITMAP

位 0:HMI

位 1:本地 DI

位 2:远程 DI

位 3:通讯

位 4:自定义逻辑

11

Y

本地 1 启动源

0x1148

4425

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

BITMAP

位 0:HMI

位 1:本地 DI

位 2:远程 DI

位 3:通讯

位 4:自定义逻辑

11

Y

本地 2 启动源

0x1149

4426

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

BITMAP

位 0:HMI

位 1:本地 DI

位 2:远程 DI

位 3:通讯

位 4:自定义逻辑

11

Y

本地 3 启动源

0x114A

4427

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

BITMAP

位 0:HMI

位 1:本地 DI

位 2:远程 DI

位 3:通讯

位 4:自定义逻辑

11

Y

远程启动源

0x114B

4428

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

BITMAP

位 0:HMI

位 1:本地 DI

位 2:远程 DI

位 3:通讯

位 4:自定义逻辑

11

Y

本地 1 停止源

0x114C

4429

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

BITMAP

位 0:HMI

位 1:本地 DI

位 2:远程 DI

位 3:通讯

位 4:自定义逻辑

11

Y

本地 2 停止源

0x114D

4430

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

BITMAP

位 0:HMI

位 1:本地 DI

位 2:远程 DI

位 3:通讯

位 4:自定义逻辑

11

Y

本地 3 停止源

0x114E

4431

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

BITMAP

位 0:HMI

位 1:本地 DI

位 2:远程 DI

位 3:通讯

位 4:自定义逻辑

11

Y

远程停止源

0x114F

4432

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

0:瞬时

1:保持

0

Y

本地 DI 启动输入

0x1150

4433

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

0:瞬时

1:保持

0

Y

远程 DI 启动输入

0x1151

4434

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

0:瞬时

1:保持

0

Y

自定义启动输入

0x1152

4435

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

0:干扰

1:无干扰

0

N

模式切换

0x1153

4436

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

0:瞬时

1:保持

0

Y

通讯启动输入

0x1154-0x1155

4437-4438

3

保留

0x1156

4439

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

0:禁用

1:启用

0

Y

改变方向

0x1157

4440

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.01

s

UINT16

1–60000
(步长 1)

50

Y

反馈响应时间

0x1158

4441

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.01

s

UINT16

1–60000
(步长 1)

50

Y

电机电流感测时间

0x1159

4442

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

0.01

s

UINT16

1–60000
(步长 1)

6000

Y

联锁时间

0x115E-0x1160

4443-4449

3

保留

0x1161

4450

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

0:三相

1:单相

0

Y

相位数

0x1162

4451

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

0:基于 DI+ 电流

1:基于电流

1

Y

停止检测

0x1163

4452

1

0x03、
0x06、
0x10

RW

1

UINT16

0:禁用

1:启用

0

Y

强制启动功能

启动器类型

下表列出了启动器的类型以及与启动器类型相关的时间延迟。

启动器类型

延迟 1 延迟 2 延迟 3 延迟 4
Direct Online

1

Reverse direct online

联锁时间范围为 0.01 至 600 秒。

*

2

Star Delta

3

星形形式下的时间 转换时间
过载

0

@Updated D5
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.