장치 구성
이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 장치 구성이 나와 있습니다.
|
주소 |
레지스터 |
번호 |
기능 코드 |
RW |
X | 단위 |
유형 |
범위 | 기본값 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1117 |
4376 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 | 1~15 |
8 |
Y | LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module 유형 |
|
0x1118 |
4377 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
예약됨 |
|
0x1119 |
4378 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 | 0~8 |
0 |
Y | LTMT Expansion Unit 1 유형 |
|
0x111B |
4380 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 | 0~8 |
0 |
Y | LTMT Expansion Unit 2 유형 |
|
0x111D |
4382 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 | 0~8 |
0 |
Y | LTMT Expansion Unit 3 유형 |
|
0x111F |
4384 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 | 0~8 |
0 |
Y | LTMT Expansion Unit 4 유형 |
|
0x1121 |
4386 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 | 0~8 |
0 |
Y | LTMT Expansion Unit 5 유형 |
|
0x1123 |
4388 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 | 0~2 |
0 |
Y |
LTMT main unit 온도 센서 유형*:
|
|
0x1124 |
4389~4393 |
5 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
예약됨 |