DOCA0355FR-01

Configuration de l'équipement

Le tableau ci-dessous présente la configuration de l'équipement pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X Unité

Type

Plage Valeur par défaut

Svd

Description

0x1117

4376

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16 1-15

8

O Type de LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module

0x1118

4377

1

Réservé

0x1119

4378

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16 0-8

0

O Type de LTMT Expansion Unit 1

0x111B

4380

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16 0-8

0

O Type de LTMT Expansion Unit 2

0x111D

4382

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16 0-8

0

O Type de LTMT Expansion Unit 3

0x111F

4384

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16 0-8

0

O Type de LTMT Expansion Unit 4

0x1121

4386

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16 0-8

0

O Type de LTMT Expansion Unit 5

0x1123

4388

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16 0-2

0

O

Type de capteur de température de LTMT main unit*:

  • 0 : Aucun

  • 1 : PT100

  • 2 : PTC binaire

0x1124

4389-4393

5

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?