Configuración del dispositivo
En la tabla se muestra la configuración del dispositivo para la comunicación de Modbus RTU.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X | Unidad |
Tipo |
Rango | Valor predeterminado |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1117 |
4376 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 | 1-15 |
8 |
SÍ | Tipo de LTMTCT/LTMTCTV sensor module |
|
0x1118 |
4377 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x1119 |
4378 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 | 0-8 |
0 |
SÍ | Tipo de LTMT expansion unit 1 |
|
0x111B |
4380 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 | 0-8 |
0 |
SÍ | Tipo de LTMT expansion unit 2 |
|
0x111D |
4382 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 | 0-8 |
0 |
SÍ | Tipo de LTMT expansion unit 3 |
|
0x111F |
4384 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 | 0-8 |
0 |
SÍ | Tipo de LTMT expansion unit 4 |
|
0x1121 |
4386 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 | 0-8 |
0 |
SÍ | Tipo de LTMT expansion unit 5 |
|
0x1123 |
4388 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 | 0-2 |
0 |
SÍ |
LTMT main unit Tipo de sensor de temperatura*:
|
|
0x1124 |
4389-4393 |
5 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |