Configurazione del dispositivo
La tabella elenca la configurazione del dispositivo per la comunicazione Modbus RTU.
|
Indirizzo |
Registro |
N. |
Codice funzione |
L/S |
X | Unità |
Tipo |
Portata | Valore predefinito |
Backup |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1117 |
4376 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 | 1–15 |
8 |
S | Tipo LTMTCT/LTMTCTV Sensor Module |
|
0x1118 |
4377 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |
|
0x1119 |
4378 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 | 0–8 |
0 |
S | Tipo LTMT Expansion Unit 1 |
|
0x111B |
4380 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 | 0–8 |
0 |
S | Tipo LTMT Expansion Unit 2 |
|
0x111D |
4382 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 | 0–8 |
0 |
S | Tipo LTMT Expansion Unit 3 |
|
0x111F |
4384 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 | 0–8 |
0 |
S | Tipo LTMT Expansion Unit 4 |
|
0x1121 |
4386 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 | 0–8 |
0 |
S | Tipo LTMT Expansion Unit 5 |
|
0x1123 |
4388 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 | 0–2 |
0 |
S |
Tipo sensore temperatura LTMT main unit*:
|
|
0x1124 |
4389–4393 |
5 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |