Ajustes de Modbus RTU
En la tabla se muestran los ajustes de Modbus RTU para la comunicación de Modbus RTU.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X | Unidad |
Tipo |
Rango | Valor predeterminado |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1129 |
4394 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
1-247 (paso 1) |
1 |
SÍ |
Dirección del nodo |
|
0x112A |
4395 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0: Ninguno 1: Impar 2: Par |
2 |
SÍ |
Paridad |
|
0x112B |
4396 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 |
bps |
UINT16 |
0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 19 200 4: 38 400 5: 57 600 6: 115 200 |
3 |
SÍ |
Velocidad de transmisión en baudios |
|
0x112C |
4397 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |
|
0x112D |
4398 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 |
s |
UINT16 |
1-60 000 |
1 |
SÍ |
Tiempo de espera* |
|
0x112E |
4399 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
– |
– |
BITMAP |
0: Big endian 1: Little endian |
0 |
SÍ |
Formato de bytes |
El TeSys Tera system detecta la pérdida de comunicación o el tiempo de espera después del periodo de tiempo de espera. Se implementa un retardo de tiempo después de la detección de la pérdida de comunicación o el tiempo de espera.