Paramètres Modbus RTU
Le tableau suivant présente les paramètres Modbus RTU pour la communication Modbus RTU.
|
Adresse |
Registre |
No. |
Code de fonction |
L/E |
X | Unité |
Type |
Plage | Valeur par défaut |
Svd |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1129 |
4394 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
1-247 (intervalle 1) |
1 |
O |
Adresse de noeud |
|
0x112A |
4395 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
0 : Aucun 1 : impaire 2 : Paire |
2 |
O |
Parité |
|
0x112B |
4396 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 |
bits/s |
UINT16 |
0 : 2400 1 : 4800 2 : 9600 3 : 19200 4 : 38400 5 : 57600 6 : 115200 |
3 |
O |
Débit de transmission |
|
0x112C |
4397 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x112D |
4398 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
1 |
s |
UINT16 |
1-60000 |
1 |
O |
Timeout* |
|
0x112E |
4399 |
1 |
0x03, 0x10 |
L/E |
– |
– |
BITMAP |
0 : Big-endian 1 : Little-endian |
0 |
O |
Format octet |
Le TeSys Tera system détecte une perte ou une expiration de délai de communication après la période de temporisation. Une temporisation est mise en oeuvre suite à la détection d'une perte ou d'une expiration de délai de communication.