DOCA0275KO-01

Modbus RTU 설정

이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 Modbus RTU 설정이 나와 있습니다.

주소

레지스터

번호

기능 코드

RW

X 단위

유형

범위 기본값

Svd

설명

0x1129

4394

1

0x03,
0x10

RW

1

UINT16

1~247
(1 단계)

1

Y

노드 주소

0x112A

4395

1

0x03,
0x10

RW

1

UINT16

0: 없음

1: 홀수

2: 짝수

2

Y

패리티

0x112B

4396

1

0x03,
0x10

RW

1

bps

UINT16

0: 2400

1: 4800

2: 9600

3: 19200

4: 38400

5: 57600

6: 115200

3

Y

전송 속도

0x112C

4397

1

예약됨

0x112D

4398

1

0x03,
0x10

RW

1

s

UINT16

1~60000
(1 단계)

1

Y

시간 초과*

0x112E

4399

1

0x03,
0x10

RW

BITMAP

0: 빅 엔디언

1: 리틀 엔디언

0

Y

바이트 형식

TeSys Tera system은 시간 초과 기간이 지난 후 통신 손실이나 시간 초과를 감지합니다. 통신 손실이나 시간 초과를 감지한 후 시간 지연이 구현됩니다.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?