Calo di tensione
La tabella elenca le protezioni da cali di tensione per la comunicazione Modbus RTU.
|
Indirizzo |
Registro |
N. |
Codice funzione |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Portata |
Valore predefinito |
Backup |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0EAD |
3758 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
S |
Impostazione della funzione |
| 0x0EAE |
3759 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
%Vn |
UINT16 |
20–90 |
90 |
S |
Calo di tensione |
| 0x0EAF |
3760 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
%Vn |
UINT16 |
20–95 |
95 |
S |
Ripristino tensione |
|
0x0EB0 |
3761 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
s |
UINT16 |
0–9999 |
2 |
S |
Timeout riavvio calo di tensione |
|
0x0EB1 |
3762 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
s |
UINT16 |
0–301 |
4 |
S |
Timeout riavvio ritardato |
|
0x0EB2 |
3763 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
S |
ARRESTO bypass DI |
|
0x0EB3 |
3764 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–4 |
2 |
S |
Timeout riavvio immediato |
|
0x0EB4 |
3765 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
s |
UINT16 |
1–9999 |
10 |
S |
Timeout eliminazione del carico |
|
0x0EB5 |
3766 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |