DOCA0355EN-01

Caída de tensión

En la tabla se muestra la caída de tensión para la comunicación de Modbus RTU.

Dirección

Registro

N.º

Código de función

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor predeterminado

Guardado

Descripción

0x0EAD

3758

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Descarga
  • 2: Reinicio automático

0

Ajuste de funciones

0x0EAE

3759

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%Vn

UINT16

20-90
(paso 5)

90

Caída de tensión

0x0EAF

3760

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

%Vn

UINT16

20-95
(paso 5)

95

Restablecimiento de tensión

0x0EB0

3761

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

s

UINT16

0-9999
(paso 1)

2

Tiempo de espera de reinicio por caída de tensión

0x0EB1

3762

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

s

UINT16

0-301
(paso 1)

4

Tiempo de espera de reinicio con retardo

0x0EB2

3763

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0: Deshabilitado

  • 1: Habilitado

0

Entrada digital de parada en derivación

0x0EB3

3764

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

0,1

s

UINT16

0-4
(paso 1)

2

Tiempo de espera de reinicio inmediato

0x0EB4

3765

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

s

UINT16

1-9999
(paso 1)

10

Tiempo de espera de descarga

0x0EB5

3766

1

Reservado

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?