Protezione frequenza insufficiente
La tabella elenca la protezione da frequenza insufficiente per la comunicazione con Modbus RTU.
|
Indirizzo |
Registro |
N. |
Codice funzione |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Portata |
Valore predefinito |
Backup |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0E49 |
3658 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
S |
Impostazione della funzione |
|
0x0E4A |
3659 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
%F* |
UINT16 |
90–100 |
94 |
S |
Pickup |
|
0x0E4B |
3660 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
1 |
S |
Ritardo |
|
0x0E4C |
3661 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
%F* |
UINT16 |
90–100 |
94 |
S |
Soglia di allarme |
|
0x0E4D |
3662 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
S |
Modalità di ripristino |
|
0x0E4E |
3663 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
S |
Ritardo autoreset |
|
0x0E4F |
3664 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |