저주파수 보호
이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 저주파수 보호 기능이 나와 있습니다.
|
주소 |
레지스터 |
번호 |
기능 코드 |
RW |
X |
단위 |
유형 |
범위 |
기본값 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0E49 |
3658 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
기능 설정 |
|
0x0E4A |
3659 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
%F* |
UINT16 |
90~100 |
94 |
Y |
픽업 |
|
0x0E4B |
3660 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
1~60000 |
1 |
Y |
지연 시간 |
|
0x0E4C |
3661 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
%F* |
UINT16 |
90~100 |
94 |
Y |
경보 수준 |
|
0x0E4D |
3662 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
초기화 모드 |
|
0x0E4E |
3663 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
0~60000 |
0 |
Y |
자동 초기화 지연 |
|
0x0E4F |
3664 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
예약됨 |