Protección contra baja frecuencia
En la tabla se muestra la protección contra baja frecuencia para la comunicación de Modbus RTU.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0E49 |
3658 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
|
0x0E4A |
3659 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
%F* |
UINT16 |
90-100 |
94 |
SÍ |
Activación |
|
0x0E4B |
3660 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
1-60 000 |
1 |
SÍ |
Retardo |
|
0x0E4C |
3661 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
%F* |
UINT16 |
90-100 |
94 |
SÍ |
Nivel de alarma |
|
0x0E4D |
3662 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
SÍ |
Modo de restablecimiento |
|
0x0E4E |
3663 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/E |
0,1 |
s |
UINT16 |
0-60 000 |
0 |
SÍ |
Retardo de restablecimiento automático |
|
0x0E4F |
3664 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |