Temporizador antirretroceso
En la tabla se muestra el temporizador antirretroceso para la comunicación de Modbus RTU.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Valor predeterminado |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0EDA |
3803 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
SÍ |
Ajuste de funciones |
|
0x0EDB |
3804 |
1 |
0x03, |
L/E |
1 |
s |
UINT16 |
0-60 000 |
0 |
SÍ |
Retardo |
|
0x0EDC |
3805 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |