Timer Anti–Backspin
La tabella elenca il timer anti–backspin per la comunicazione con Modbus RTU.
|
Indirizzo |
Registro |
N. |
Codice funzione |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Portata |
Valore predefinito |
Backup |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0EDA |
3803 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
S |
Impostazione della funzione |
|
0x0EDB |
3804 |
1 |
0x03, |
L/S |
1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
S |
Ritardo |
|
0x0EDC |
3805 |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |