DOCA0355FR-01

Temporisateur anti-backspin

Le tableau suivant présente le temporisateur anti-backspin pour la communication Modbus RTU.

Adresse

Registre

No.

Code de fonction

L/E

X

Unité

Type

Plage

Valeur par défaut

Svd

Description

0x0EDA

3803

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

UINT16

  • 0 : Désactiver

  • 1 : Activer

0

O

Paramètre de fonction

0x0EDB

3804

1

0x03,
0x06,
0x10

L/E

1

s

UINT16

0-60000
(intervalle 1)

0

O

Temporisation

0x0EDC

3805

2

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?