Disinnesto a terra misurato
La tabella elenca il disinnesto a terra misurato per la comunicazione Modbus RTU.
|
Indirizzo |
Registro |
N. |
Codice funzione |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Portata |
Valore predefinito |
Backup |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DE7 |
3560 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
S |
Impostazione della funzione |
|
0x0DE8 |
3561 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
mA |
UINT16 |
20–20000 |
30 |
S |
Pickup |
|
0x0DE9 |
3562 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
1–60000 |
1 |
S |
Ritardo |
|
0x0DEA |
3563 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
mA |
UINT16 |
20–20000 |
30 |
S |
Soglia di allarme |
|
0x0DEB |
3564 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
S |
Modalità di ripristino |
|
0x0DEC |
3565 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
0,1 |
s |
UINT16 |
0–60000 |
0 |
S |
Ritardo autoreset |
|
0x0DED |
3566 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
L/S |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
N |
Funzionamento all'avviamento motore |