측정된 접지 트립
이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 측정된 접지 트립이 나와 있습니다.
|
주소 |
레지스터 |
번호 |
기능 코드 |
RW |
X |
단위 |
유형 |
범위 |
기본값 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0DE7 |
3560 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
Y |
기능 설정 |
|
0x0DE8 |
3561 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
mA |
UINT16 |
20~20000 |
30 |
Y |
픽업 |
|
0x0DE9 |
3562 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
1~60000 |
1 |
Y |
지연 시간 |
|
0x0DEA |
3563 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
mA |
UINT16 |
20~20000 |
30 |
Y |
경보 수준 |
|
0x0DEB |
3564 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
BITMAP |
|
3 |
Y |
초기화 모드 |
|
0x0DEC |
3565 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
0.1 |
초 |
UINT16 |
0~60000 |
0 |
Y |
자동 초기화 지연 |
|
0x0DED |
3566 |
1 |
0x03, 0x06, 0x10 |
RW |
1 |
– |
UINT16 |
|
0 |
N |
모터 시작 시 기능 |