Dati di misurazione
La tabella elenca i dati di misurazione per la comunicazione con Modbus RTU.
|
Indirizzo |
Registro |
N. |
Codice funzione |
L/S |
X |
Unità |
Tipo |
Backup |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x157C |
5501 |
2 |
0x03 |
L |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
Corrente RMS L1 |
|
0x157E |
5503 |
2 |
0x03 |
L |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
Corrente RMS L2 |
|
0x1580 |
5505 |
2 |
0x03 |
L |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
Corrente RMS L3 |
|
0x1582 |
5507 |
2 |
0x03 |
L |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
Corrente di terra misurata |
|
0x1584 |
5509 |
2 |
0x03 |
L |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
Corrente di terra calcolata |
|
0x1586 |
5511 |
2 |
0x03 |
L |
0,001 |
A |
UINT32 |
N |
Corrente media |
|
0x1588 |
5513 |
1 |
0x03 |
L |
0,01 |
% |
UINT16 |
N |
Squilibrio di corrente |
|
0x1589 |
5514 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Sequenza di fase corrente
|
|
0x158A |
5515 |
2 |
0x03 |
L |
0,1 |
V |
UINT32 |
N |
Per tensione RMS L1–N monofase Per tensione RMS L1–L2 trifase |
|
0x158C |
5517 |
2 |
0x03 |
L |
0,1 |
V |
UINT32 |
N |
Tensione RMS L2–L3 |
|
0x158E |
5519 |
2 |
0x03 |
L |
0,1 |
V |
UINT32 |
N |
Tensione RMS L3–L1 |
|
0x1590 |
5521 |
2 |
0x03 |
L |
0,1 |
V |
UINT32 |
N |
Tensione media |
|
0x1592 |
5523 |
1 |
0x03 |
L |
0,01 |
% |
UINT16 |
N |
Squilibrio di tensione |
|
0x1593 |
5524 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
N |
Sequenza delle fasi di tensione
|
|
0x1594 |
5525 |
1 |
0x03 |
L |
0,01 |
Hz |
UINT16 |
N |
Frequenza del sistema |
|
0x1595 |
5526 |
1 |
0x03 |
L |
0,01 |
– |
UINT16 |
N |
Fattore di potenza del sistema |
|
0x1596 |
5527 |
2 |
0x03 |
L |
0,001 |
kW |
UINT32 |
N |
Potenza attiva totale |
|
0x1598 |
5529 |
2 |
0x03 |
L |
0,001 |
kvar |
UINT32 |
N |
Potenza reattiva totale |
|
0x159A |
5531 |
2 |
0x03 |
L |
0,001 |
kVA |
UINT32 |
N |
Potenza apparente totale |
|
0x159C |
5533 |
4 |
0x03 |
L |
0,001 |
kWh |
UINT64 |
S |
Energia attiva totale |
|
0x15A0 |
5537 |
4 |
0x03 |
L |
0,001 |
kvarh |
UINT64 |
S |
Energia reattiva totale |
|
0x15A4 |
5541 |
4 |
0x03 |
L |
0,001 |
kVAh |
UINT64 |
S |
Energia apparente totale |
|
0x15A8 |
5545 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
% |
UINT16 |
N |
THD corrente L1 |
|
0x15A9 |
5546 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
% |
UINT16 |
N |
THD corrente L2 |
|
0x15AA |
5547 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
% |
UINT16 |
N |
THD corrente L3 |
|
0x15AB |
5548 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
% |
UINT16 |
N |
Per tensione THD L1–N monofase Per tensione THD L1–L2 trifase |
|
0x15AC |
5549 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
% |
UINT16 |
N |
Tensione THD L2–L3 |
|
0x15AD |
5550 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
% |
UINT16 |
N |
Tensione THD L3–L1 |
|
0x15AE |
5551 |
1 |
0x03 |
L |
0,1 |
°C o °F |
UINT16 |
N |
Temperatura misurata dal sensore PT100* |
|
0x15AF |
5552 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
Ω |
UINT16 |
N |
Temperatura misurata dal sensore PTC binario |
|
0x15B0 |
5553–5556 |
3 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Riservato |