Datos de medición
En la tabla se muestran los datos de medición para la comunicación de Modbus RTU.
|
Dirección |
Registro |
N.º |
Código de función |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Guardado |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x157C |
5501 |
2 |
0x03 |
L |
0,001 |
A |
UINT32 |
NO |
Corriente L1 RMS |
|
0x157E |
5503 |
2 |
0x03 |
L |
0,001 |
A |
UINT32 |
NO |
Corriente L2 RMS |
|
0x1580 |
5505 |
2 |
0x03 |
L |
0,001 |
A |
UINT32 |
NO |
Corriente L3 RMS |
|
0x1582 |
5507 |
2 |
0x03 |
L |
0,001 |
A |
UINT32 |
NO |
Corriente de tierra medida |
|
0x1584 |
5509 |
2 |
0x03 |
L |
0,001 |
A |
UINT32 |
NO |
Corriente de tierra calculada |
|
0x1586 |
5511 |
2 |
0x03 |
L |
0,001 |
A |
UINT32 |
NO |
Corriente media |
|
0x1588 |
5513 |
1 |
0x03 |
L |
0,01 |
% |
UINT16 |
NO |
Desequilibrio de corriente |
|
0x1589 |
5514 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Secuencia de fase de corriente
|
|
0x158A |
5515 |
2 |
0x03 |
L |
0,1 |
V |
UINT32 |
NO |
Para una fase, tensión L1-N RMS Para tres fases, tensión L1-L2 RMS |
|
0x158C |
5517 |
2 |
0x03 |
L |
0,1 |
V |
UINT32 |
NO |
Tensión L2–L3 RMS |
|
0x158E |
5519 |
2 |
0x03 |
L |
0,1 |
V |
UINT32 |
NO |
Tensión L3–L1 RMS |
|
0x1590 |
5521 |
2 |
0x03 |
L |
0,1 |
V |
UINT32 |
NO |
Tensión media |
|
0x1592 |
5523 |
1 |
0x03 |
L |
0,01 |
% |
UINT16 |
NO |
Desequilibrio de tensión |
|
0x1593 |
5524 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
– |
UINT16 |
NO |
Secuencia de fase de tensión
|
|
0x1594 |
5525 |
1 |
0x03 |
L |
0,01 |
Hz |
UINT16 |
NO |
Frecuencia del sistema |
|
0x1595 |
5526 |
1 |
0x03 |
L |
0,01 |
– |
UINT16 |
NO |
Factor de potencia del sistema |
|
0x1596 |
5527 |
2 |
0x03 |
L |
0,001 |
kW |
UINT32 |
NO |
Potencia activa total |
|
0x1598 |
5529 |
2 |
0x03 |
L |
0,001 |
kVAR |
UINT32 |
NO |
Potencia reactiva total |
|
0x159A |
5531 |
2 |
0x03 |
L |
0,001 |
kVA |
UINT32 |
NO |
Potencia aparente total |
|
0x159C |
5533 |
4 |
0x03 |
L |
0,001 |
kWh |
UINT64 |
SÍ |
Energía activa total |
|
0x15A0 |
5537 |
4 |
0x03 |
L |
0,001 |
kVARh |
UINT64 |
SÍ |
Energía reactiva total |
|
0x15A4 |
5541 |
4 |
0x03 |
L |
0,001 |
kVAh |
UINT64 |
SÍ |
Energía aparente total |
|
0x15A8 |
5545 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
% |
UINT16 |
NO |
THD de corriente L1 |
|
0x15A9 |
5546 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
% |
UINT16 |
NO |
THD de corriente L2 |
|
0x15AA |
5547 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
% |
UINT16 |
NO |
THD de corriente L3 |
|
0x15AB |
5548 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
% |
UINT16 |
NO |
Para una fase, THD de tensión L1-N Para tres fases, THD de tensión L1-L2 |
|
0x15AC |
5549 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
% |
UINT16 |
NO |
THD de tensión L2-L3 |
|
0x15AD |
5550 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
% |
UINT16 |
NO |
THD de tensión L1-L3 |
|
0x15AE |
5551 |
1 |
0x03 |
L |
0,1 |
°C o °F |
UINT16 |
NO |
Temperatura medida por el sensor PT100* |
|
0x15AF |
5552 |
1 |
0x03 |
L |
1 |
Ω |
UINT16 |
NO |
Temperatura medida por el sensor PTC binario |
|
0x15B0 |
5553-5556 |
3 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Reservado |