계측 데이터
이 표에는 Modbus RTU 통신에 대한 계측 데이터가 나와 있습니다.
|
주소 |
레지스터 |
번호 |
기능 코드 |
RW |
X |
단위 |
유형 |
Svd |
설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x157C |
5501 |
2 |
0x03 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
L1 RMS 전류 |
|
0x157E |
5503 |
2 |
0x03 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
L2 RMS 전류 |
|
0x1580 |
5505 |
2 |
0x03 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
L3 RMS 전류 |
|
0x1582 |
5507 |
2 |
0x03 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
측정된 접지 전류 |
|
0x1584 |
5509 |
2 |
0x03 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
계산된 접지 전류 |
|
0x1586 |
5511 |
2 |
0x03 |
R |
0.001 |
A |
UINT32 |
N |
평균 전류 |
|
0x1588 |
5513 |
1 |
0x03 |
R |
0.01 |
% |
UINT16 |
N |
전류 불균형 |
|
0x1589 |
5514 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
전류 위상 시퀀스
|
|
0x158A |
5515 |
2 |
0x03 |
R |
0.1 |
V |
UINT32 |
N |
단상의 경우, L1-N RMS 전압 3상의 경우, L1-L2 RMS 전압 |
|
0x158C |
5517 |
2 |
0x03 |
R |
0.1 |
V |
UINT32 |
N |
L2-L3 RMS 전압 |
|
0x158E |
5519 |
2 |
0x03 |
R |
0.1 |
V |
UINT32 |
N |
L3-L1 RMS 전압 |
|
0x1590 |
5521 |
2 |
0x03 |
R |
0.1 |
V |
UINT32 |
N |
평균 전압 |
|
0x1592 |
5523 |
1 |
0x03 |
R |
0.01 |
% |
UINT16 |
N |
전압 불균형 |
|
0x1593 |
5524 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
– |
UINT16 |
N |
전압 위상 시퀀스
|
|
0x1594 |
5525 |
1 |
0x03 |
R |
0.01 |
Hz |
UINT16 |
N |
시스템 주파수 |
|
0x1595 |
5526 |
1 |
0x03 |
R |
0.01 |
– |
UINT16 |
N |
시스템 역률 |
|
0x1596 |
5527 |
2 |
0x03 |
R |
0.001 |
kW |
UINT32 |
N |
총 유효 전력 |
|
0x1598 |
5529 |
2 |
0x03 |
R |
0.001 |
kvar |
UINT32 |
N |
총 무효 전력 |
|
0x159A |
5531 |
2 |
0x03 |
R |
0.001 |
kVA |
UINT32 |
N |
총 피상 전력 |
|
0x159C |
5533 |
4 |
0x03 |
R |
0.001 |
kWh |
UINT64 |
Y |
총 유효 에너지 |
|
0x15A0 |
5537 |
4 |
0x03 |
R |
0.001 |
kvarh |
UINT64 |
Y |
총 무효 에너지 |
|
0x15A4 |
5541 |
4 |
0x03 |
R |
0.001 |
kVAh |
UINT64 |
Y |
총 피상 에너지 |
|
0x15A8 |
5545 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L1 전류 THD |
|
0x15A9 |
5546 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L2 전류 THD |
|
0x15AA |
5547 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L3 전류 THD |
|
0x15AB |
5548 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
단상의 경우, L1-N 전압 THD 3상의 경우, L1-L2 전압 THD |
|
0x15AC |
5549 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L2–L3 전압 THD |
|
0x15AD |
5550 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
% |
UINT16 |
N |
L3–L1 전압 THD |
|
0x15AE |
5551 |
1 |
0x03 |
R |
0.1 |
°C 또는 F |
UINT16 |
N |
PT100 센서로 측정된 온도* |
|
0x15AF |
5552 |
1 |
0x03 |
R |
1 |
Ω |
UINT16 |
N |
바이너리 PTC 센서로 측정된 온도 |
|
0x15B0 |
5553~5556 |
3 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
예약됨 |