DOCA0108ZH-03

HMI 说明和导航原则

综述

图例

描述

功能

A

LCD 屏幕

显示参数设置和测量值。

B

状态 LED

指示通电以及警报、预警和通讯状态。

C

导航按钮

允许进行导航操作。

状态 LED

状态 LED

颜色

说明

ON

绿色

在 VigiPacT 继电器通电时开启。

ALARM

红色

在激活了报警时亮起。

PRE-AL

橙色

在激活了预警时亮起。

绿色

在 VigiPacT 继电器检出或发送 Modbus 帧时闪烁。

导航按钮

按钮

图标

说明

验证

允许进行以下操作:

  • 选择项目。

  • 修改参数。

  • 验证当前设置。

  • 启动测试模式。

  • 在测试结束时退出测试模式。

向下移动

  • 允许移动到:

    • 下一个屏幕。

    • 下一个菜单项。

  • 允许递减数值。

向上移动

  • 允许移动到:

    • 上一个屏幕。

    • 上一个菜单项。

  • 允许递增数值。

主页

允许访问 Home 菜单。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?