DOCA0108ZH-03

状态屏幕

初始化屏幕

Initialisations 屏幕显示了在设备通电时已连接的环形互感器。

  • 未连接的环形互感器则不会被显示。(在上述示例中,2、5、10 和 12 未被连接)。

  • 活动环形互感器采用标准黑色显示。

    按下 即可导航到 Home 菜单。

环形互感器检测屏幕

在连接了新环形互感器时,环形互感器检测列表屏幕显示所连接的环形互感器。(在上例中,环形互感器 5 在初始化后连接)。

报警屏幕

仅在一个环形互感器上检出报警

当只有一个报警被检出时,Metering 屏幕将会出现。

在多个环形互感器上检出报警

当在多个环形互感器上检出报警时,Alarm 屏幕将会出现。

  • 未连接的环形互感器则不会被显示。

  • 不在报警中的活动环形互感器采用标准黑色显示。

  • 不在报警中的活动环形互感器采用粗体显示。

示例

  • 环形互感器 2、5、10 和 12 未被连接。

  • 无报警的活动环形互感器是 1、3、6、7、8 和 11

  • 有报警的活动环形互感器是 4 和 9。

预警屏幕

仅在一个环形互感器上检出预警

当只有一个预警被检出时,Metering 屏幕将会出现。

在多个环形互感器上检出预警

当在多个环形互感器上检出预警时,Pre-alarm 屏幕将会出现。

  • 未连接的环形互感器则不会被显示。

  • 不在报警中的活动环形互感器采用标准黑色显示。

  • 不在报警中的活动环形互感器采用粗体显示。

示例

  • 环形互感器 3、6、8 和 10 未被连接。

  • 无报警的活动环形互感器是 1、2、5、7、9 和 12

  • 有报警的活动环形互感器是 4 和 11。

选择环形互感器

选中的环形互感器采用黑色突出显示。

步骤

操作

1

选择环形互感器编号,并按下 以:

  • 确认报警或预警

  • 显示所选环形互感器的 Metering 屏幕。

注:
  • AlarmPre-alarm 屏幕会一直显示,直到多个环形互感器中出现报警或预警。

  • 当报警或预警变为不活动时,AlarmPre-alarm 屏幕会自动消失。

2

按下 ,导航至 Home 菜单。

3

按下 ,导航到另一个环形互感器,然后按下 ,选择并显示该特定环形互感器的 Metering 屏幕。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?