VigiPacT 寄存器
标识和状态
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
厂商 |
已保存 |
位 |
说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0064– 0x0069 |
101-106 |
R |
NA |
STRING |
NA |
NA |
是 |
– |
序列号为 12 个 ASCII 字符 PPYYWWDnnnn,其中
|
0x006A–0x006E |
107-111 |
R |
NA |
STRING |
NA |
NA |
否 |
– |
启动软件版本为 9 个 ASCII 字符 示例:"000.000.001" |
0x006F |
112 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
NA |
否 |
保留 |
|
0x0070–0x0074 |
113-117 |
R |
NA |
STRING |
NA |
NA |
否 |
– |
使用软件版本为 9 个 ASCII 字符 示例:"000.000.001" |
0x0075 |
118 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
NA |
否 |
保留 |
|
0x0076–0x007A |
119-123 |
R |
NA |
STRING |
NA |
NA |
是 |
– |
硬件版本为 9 个 ASCII 字符 示例:"000.000.001" |
0x007B |
124 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
NA |
否 |
保留 |
|
0x007C |
125 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
0x00FF |
否 |
– |
VigiPacT 状态每个位的有效性: 0 = 无效 1 = 有效 |
0x007D |
126 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
0x0000 |
否 |
– |
VigiPacT 状态 |
0 |
报警继电器处于活动状态 |
||||||||
1 |
预警继电器处于活动状态 |
||||||||
2 |
测试正在进行 |
||||||||
3 |
测试合格且未复位 |
||||||||
4 |
测试不合格且未复位 |
||||||||
5 |
环形互感器损耗处于活动状态 |
||||||||
6 |
RM12T 多路复用器通讯故障处于活动状态 |
||||||||
7 |
VigiPacT 内部故障处于活动状态 |
||||||||
8-15 |
保留 |
||||||||
0x007E–0x007F |
127-128 |
R |
– |
– |
– |
– |
否 |
– |
保留 |
0x0080–0x0081 |
129-130 |
R |
NA |
INT32U |
0 到 0xFFFFFFFF |
0 |
否 |
– |
帧数不明(错误功能代码、Modbus 异常、等等) |