DOCA0108ZH-03

Modbus 功能

概述

Modbus 协议提供了在 Modbus 网络上读写数据的众多功能。Modbus 协议还提供了诊断和网络管理功能。

此处仅介绍由 VigiPacT 继电器处理的 Modbus 功能。

功能

以下为可供使用的功能:

功能代码

子功能代码

名称

说明

1 (0x01)

读取线圈

读取输出位

2 (0x02)

读取离散量输入

读取输入位

3 (0x03)

读保持寄存器

读取 n 个寄存器

5 (0x05)

写入单个线圈

写入 1 个位

6 (0x06)

写入单个寄存器

写入 1 个寄存器

16 (0x10)

写入多个寄存器

写入 n 个寄存器

43 (0x2B)

14 (0x0E)

读设备标识

读取服务器的标识数据

读寄存器的示例

下表显示了如何在寄存器 1005 中读取测得的电流。寄存器 1005 的地址为 1005-1 = 1004 = 0x03EC。Modbus 服务器的 Modbus 地址为 247 = 0xF7。

客户端请求

服务器应答

字段名称

示例

字段名称

示例

Modbus 服务器地址

0xF7

Modbus 服务器地址

0xF7

功能代码

0x03

功能代码

0x03

要读取的寄存器地址(最高有效位)

0x03

数据长度(字节)

0x02

要读取的寄存器地址(最低有效位)

0xEC

寄存器数值(最高有效位)

0x12

寄存器数量(最高有效位)

0x00

寄存器数值(最低有效位)

0x34

寄存器数量(最低有效位)

0x01

CRC(最高有效位)

0xXX

CRC(最高有效位)

0xXX

CRC(最低有效位)

0xXX

CRC(最低有效位)

0xXX

寄存器 1005(地址 0x03EC)的内容为 0x1234 = 4660。因此,测得的电流为 4660 mA。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?