通道摘要寄存器
通道状态
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
厂商 |
已保存 |
位 |
说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x00C8 |
201 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
0x0FFF |
否 |
– |
警报状态各位的有效性: 0 = 无效 1 = 有效 |
0x00C9 |
202 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
0x0000 |
否 |
警报状态 |
|
0-11 |
0 = 通道 x 上无警报 1 = 通道 x 上有警报 |
||||||||
12-15 |
保留 |
||||||||
0x00CA |
203 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
0x0FFF |
否 |
– |
预警状态各位的有效性: 0 = 无效 1 = 有效 |
0x00CB |
204 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
0x0000 |
否 |
– |
预警状态 |
0-11 |
0 = 通道 x 上无预警 1 = 通道 x 上有预警 |
||||||||
12-15 |
保留 |
||||||||
0x00CC |
205 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
0x0FFF |
否 |
– |
已记忆警报各位的有效性: 0 = 无效 1 = 有效 |
0x00CD |
206 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
0x0000 |
是 |
已记忆警报 |
|
0-11 |
0 = 通道 x 上无已记忆警报 1 = 通道 x 上有已记忆警报 |
||||||||
12-15 |
保留 |
||||||||
0x00CE |
207 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
0x0FFF |
否 |
– |
环形互感器状态各位的有效性: 0 = 无效 1 = 有效 |
0x00CF |
208 |
R |
NA |
BITMAP |
NA |
0x0000 |
否 |
– |
环形互感器状态 |
0-11 |
0 = 通道 x 上无已连接环形互感器 1 = 通道 x 上有已连接环形互感器 |
||||||||
12-15 |
保留 |
测量值
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
厂商 |
已保存 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0190 |
401 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 1 中测得的接地漏电电流 |
0x0191 |
402 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 2 中测得的接地漏电电流 |
0x0192 |
403 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 3 中测得的接地漏电电流 |
0x0193 |
404 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 4 中测得的接地漏电电流 |
0x0194 |
405 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 5 中测得的接地漏电电流 |
0x0195 |
406 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 6 中测得的接地漏电电流 |
0x0196 |
407 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 7 中测得的接地漏电电流 |
0x0197 |
408 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 8 中测得的接地漏电电流 |
0x0198 |
409 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 9 中测得的接地漏电电流 |
0x0199 |
410 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 10 中测得的接地漏电电流 |
0x019A |
411 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 11 中测得的接地漏电电流 |
0x019B |
412 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 12 中测得的接地漏电电流 |
0x019C–0x01A3 |
413-420 |
R |
– |
INT16U |
– |
0x8000 |
否 |
保留 |
0x01A4 |
421 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 1 中测得的最大接地漏电电流 |
0x01A5 |
422 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 2 中测得的最大接地漏电电流 |
0x01A6 |
423 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 3 中测得的最大接地漏电电流 |
0x01A7 |
424 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 4 中测得的最大接地漏电电流 |
0x01A8 |
425 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 5 中测得的最大接地漏电电流 |
0x01A9 |
426 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 6 中测得的最大接地漏电电流 |
0x01AA |
427 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 7 中测得的最大接地漏电电流 |
0x01AB |
428 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 8 中测得的最大接地漏电电流 |
0x01AC |
429 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 9 中测得的最大接地漏电电流 |
0x01AD |
430 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 10 中测得的最大接地漏电电流 |
0x01AE |
431 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 11 中测得的最大接地漏电电流 |
0x01AF |
432 |
R |
mA |
INT16U |
0-60000 |
0x0000 |
否 |
通道 12 中测得的最大接地漏电电流 |
0x01B0–0x01B7 |
433-440 |
R |
NA |
INT16U |
– |
0x8000 |
否 |
保留 |
0x01B8 |
441 |
R |
NA |
INT16U |
0-200 |
0x0000 |
否 |
通道 1 的测得接地漏电电流的阈值百分比 |
0x01B9 |
442 |
R |
NA |
INT16U |
0-200 |
0x0000 |
否 |
通道 2 的测得接地漏电电流的阈值百分比 |
0x01BA |
443 |
R |
NA |
INT16U |
0-200 |
0x0000 |
否 |
通道 3 的测得接地漏电电流的阈值百分比 |
0x01BB |
444 |
R |
NA |
INT16U |
0-200 |
0x0000 |
否 |
通道 4 的测得接地漏电电流的阈值百分比 |
0x01BC |
445 |
R |
NA |
INT16U |
0-200 |
0x0000 |
否 |
通道 5 的测得接地漏电电流的阈值百分比 |
0x01BD |
446 |
R |
NA |
INT16U |
0-200 |
0x0000 |
否 |
通道 6 的测得接地漏电电流的阈值百分比 |
0x01BE |
447 |
R |
NA |
INT16U |
0-200 |
0x0000 |
否 |
通道 7 的测得接地漏电电流的阈值百分比 |
0x01BF |
448 |
R |
NA |
INT16U |
0-200 |
0x0000 |
否 |
通道 8 的测得接地漏电电流的阈值百分比 |
0x01C0 |
449 |
R |
NA |
INT16U |
0-200 |
0x0000 |
否 |
通道 9 的测得接地漏电电流的阈值百分比 |
0x01C1 |
450 |
R |
NA |
INT16U |
0-200 |
0x0000 |
否 |
通道 10 的测得接地漏电电流的阈值百分比 |
0x01C2 |
451 |
R |
NA |
INT16U |
0-200 |
0x0000 |
否 |
通道 11 的测得接地漏电电流的阈值百分比 |
0x01C3 |
452 |
R |
NA |
INT16U |
0-200 |
0x0000 |
否 |
通道 12 的测得接地漏电电流的阈值百分比 |
参数
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
厂商 |
已保存 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x01F4 |
501 |
RW |
mA |
INT16U |
30-30000 |
30 |
是 |
通道 1 的报警阈值 |
0x01F5 |
502 |
RW |
mA |
INT16U |
30-30000 |
30 |
是 |
通道 2 的报警阈值 |
0x01F6 |
503 |
RW |
mA |
INT16U |
30-30000 |
30 |
是 |
通道 3 的报警阈值 |
0x01F7 |
504 |
RW |
mA |
INT16U |
30-30000 |
30 |
是 |
通道 4 的报警阈值 |
0x01F8 |
505 |
RW |
mA |
INT16U |
30-30000 |
30 |
是 |
通道 5 的报警阈值 |
0x01F9 |
506 |
RW |
mA |
INT16U |
30-30000 |
30 |
是 |
通道 6 的报警阈值 |
0x01FA |
507 |
RW |
mA |
INT16U |
30-30000 |
30 |
是 |
通道 7 的报警阈值 |
0x01FB |
508 |
RW |
mA |
INT16U |
30-30000 |
30 |
是 |
通道 8 的报警阈值 |
0x01FC |
509 |
RW |
mA |
INT16U |
30-30000 |
30 |
是 |
通道 9 的报警阈值 |
0x01FD |
510 |
RW |
mA |
INT16U |
30-30000 |
30 |
是 |
通道 10 的报警阈值 |
0x01FE |
511 |
RW |
mA |
INT16U |
30-30000 |
30 |
是 |
通道 11 的报警阈值 |
0x01FF |
512 |
RW |
mA |
INT16U |
30-30000 |
30 |
是 |
通道 12 的报警阈值 |
0x0200 |
513 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
0 |
是 |
通道 1 的报警脱扣延时 |
0x0201 |
514 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
0 |
是 |
通道 2 的报警脱扣延时 |
0x0202 |
515 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
0 |
是 |
通道 3 的报警脱扣延时 |
0x0203 |
516 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
0 |
是 |
通道 4 的报警脱扣延时 |
0x0204 |
517 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
0 |
是 |
通道 5 的报警脱扣延时 |
0x0205 |
518 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
0 |
是 |
通道 6 的报警脱扣延时 |
0x0206 |
519 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
0 |
是 |
通道 7 的报警脱扣延时 |
0x0207 |
520 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
0 |
是 |
通道 8 的报警脱扣延时 |
0x0208 |
521 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
0 |
是 |
通道 9 的报警脱扣延时 |
0x0209 |
522 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
0 |
是 |
通道 10 的报警脱扣延时 |
0x020A |
523 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
0 |
是 |
通道 11 的报警脱扣延时 |
0x020B |
524 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
0 |
是 |
通道 12 的报警脱扣延时 |
0x020C |
525 |
RW |
mA |
INT16U |
15-30000 |
15 |
是 |
通道 1 的预警阈值 |
0x020D |
526 |
RW |
mA |
INT16U |
15-30000 |
15 |
是 |
通道 2 的预警阈值 |
0x020E |
527 |
RW |
mA |
INT16U |
15-30000 |
15 |
是 |
通道 3 的预警阈值 |
0x020F |
528 |
RW |
mA |
INT16U |
15-30000 |
15 |
是 |
通道 4 的预警阈值 |
0x0210 |
529 |
RW |
mA |
INT16U |
15-30000 |
15 |
是 |
通道 5 的预警阈值 |
0x0211 |
530 |
RW |
mA |
INT16U |
15-30000 |
15 |
是 |
通道 6 的预警阈值 |
0x0212 |
531 |
RW |
mA |
INT16U |
15-30000 |
15 |
是 |
通道 7 的预警阈值 |
0x0213 |
532 |
RW |
mA |
INT16U |
15-30000 |
15 |
是 |
通道 8 的预警阈值 |
0x0214 |
533 |
RW |
mA |
INT16U |
15-30000 |
15 |
是 |
通道 9 的预警阈值 |
0x0215 |
534 |
RW |
mA |
INT16U |
15-30000 |
15 |
是 |
通道 10 的预警阈值 |
0x0216 |
535 |
RW |
mA |
INT16U |
15-30000 |
15 |
是 |
通道 11 的预警阈值 |
0x0217 |
536 |
RW |
mA |
INT16U |
15-30000 |
15 |
是 |
通道 12 的预警阈值 |
0x0218 |
537 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
200 |
是 |
通道 1 的预警脱扣延时 |
0x0219 |
538 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
200 |
是 |
通道 2 的预警脱扣延时 |
0x021A |
539 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
200 |
是 |
通道 3 的预警脱扣延时 |
0x021B |
540 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
200 |
是 |
通道 4 的预警脱扣延时 |
0x021C |
541 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
200 |
是 |
通道 5 的预警脱扣延时 |
0x021D |
542 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
200 |
是 |
通道 6 的预警脱扣延时 |
0x021E |
543 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
200 |
是 |
通道 7 的预警脱扣延时 |
0x021F |
544 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
200 |
是 |
通道 8 的预警脱扣延时 |
0x0220 |
545 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
200 |
是 |
通道 9 的预警脱扣延时 |
0x0221 |
546 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
200 |
是 |
通道 10 的预警脱扣延时 |
0x0222 |
547 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
200 |
是 |
通道 11 的预警脱扣延时 |
0x0223 |
548 |
RW |
ms |
INT16U |
0-4500 |
200 |
是 |
通道 12 的预警脱扣延时 |