DOCA0108ZH-03

产品信息 (5/7)

综述

Product information 屏幕显示了商业参考和嵌入式固件版本。

Product information 屏幕显示了嵌入式软件版本、硬件版本和商业参考。

下图展示了 Product information 屏幕。

其中,

  • LVXXXXXX 指示 VigiPacT RMH 继电器的商业型号。

  • XXX.XXX.XXX 指示内嵌固件版本。

注: 按下 即可退出 Product information 屏幕。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?