DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Amazon Alexa™

Amazon Alexa™ (Alexa) es un asistente personal inteligente desarrollado por Amazon™, capaz de tener interacciones por voz.

Comandos comunes de Wiser para Alexa

  • Encontrar dispositivos: «Alexa, encuentra dispositivos»

  • Reducir la temperatura: «Alexa, reduce 4 grados la temperatura de la planta superior»

  • Aumentar la temperatura: «Alexa, aumenta 3 grados la temperatura en la planta superior»

  • Ajustar la temperatura: «Alexa, ajusta la temperatura de la planta superior a 20 grados»

  • Obtener la temperatura: «Alexa, ¿cuál es la temperatura de la planta superior?»

  • Obtener el valor de consigna: «Alexa, ¿cuál es el ajuste de la planta superior?»


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?