DUG_ZB Thermostat 2A_WH-06

Potenciar todo

Puede aplicar una potenciación de +2 °C durante 1 hora a todas las salas del sistema. No afectará al agua caliente de ninguna manera. Debido a que se trata de una «acción única», puede encontrar Potenciar todo (A) en el menú «Automatización» haciendo clic en la pestaña «Automatización» en la parte inferior de la pantalla Inicio.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?